This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:从 TPS65982ABZQZR 迁移到 TPS65982ABZBHR

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/870941/tps65982-moving-to-tps65982abzbhr-from-tps65982abzqzr

器件型号:TPS65982

大家好、

如果我们要  从 TPS65982ABZQZR 迁移到 TPS65982ABZBHR、需要进行哪些更改

谢谢!

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    从您或客户的角度来看、这些器件之间没有区别。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    请允许我问一下更精确的 terms...in 硬件术语、是否需要更改原理图和布局? 对于固件、我们能否重复使用为  TPS65982ABZQZR 创建的固件?

    谢谢。

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    我的问题是否有更新?

    谢谢!

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚当-

    还需要回答相同的问题...  

    谢谢、Best、Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从客户的角度来看、这两种器件之间没有区别。 硬件是相同的。 您可以使用相同的固件映像。 客户不需要担心这两个器件之间的差异、因为这不会影响他们的系统。