This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3212:具有 HD3SS3212RKST 的 PCIe Gen3预设测试失败

Guru**** 2531100 points
Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI800, HD3SS3212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/901295/hd3ss3212-pcie-gen3-preset-test-fail-with-hd3ss3212rkst

器件型号:HD3SS3212
主题中讨论的其他器件:DS80PCI800

您好!

使用此 PCIe/USB type c 开关 HD3SS3212RKST 时、我们观察到预设测试失败、但只有 P4通过。

文件名预设                                                    通过/失败 Vb (mV)预启动(dB)去加重(dB) CP 预设 CP 通道日期时间
C:\Users\Tek_Local_Admin\Desktop\Libby\AIMB-218\0423\_P04_d_Math2.WfM P4 Pass 860.862404108 0.00000000 0.000000000000 4 0 04/23/20 15:08:51
C:\Users\Tek_Local_Admin\Desktop\Libby\AIMC-218\0423\_P01_d_Math2.WfM P1 Fail 807.913988829 000000000000 -0.551372273417 3 0 04/23/20 15:08:51
C:\Users\Tek_local_Admin\Desktop\Libby\AIMB-218\0423\_P00_d_Math2.WfM P0 FAIL 813.080281019 0.000000000000 -0.496006259386 0 04/23/20 15:08:51
C:\Users\Tek_Local_Admin\Desktop\Libby\AIMB-218\0423\_P09_d_Math2.WfM P9 FAIL 872.978508472-0.121396210764 0.00000000 9 0 04/23/20 15:08:51
C:\Users\Tek_Local_Admin\Desktop\Libby\AIMC-218\0423\_P08_d_Math2.WfM P8 FAIL 957.312405109 -0.651501158361 0.417277060601 7 255 04/23/20 15:08:51
C:\Users\Tek_Local_Admin\Desktop\Libby\AIMB-218\0423\_P07_d_Math2.WfM P7 FAIL 959.964483976-1.30995170305 1.21111362060 8 255 04/23/20 15:08:51
C:\Users\Tek_local_Admin\Desktop\Libby\AIMB-218\0423\_P05_d_Math2.WfM P5 FAIL 835.025012493 0.264685139042 0.00000000 5 0 04/23/20 15:08:51
C:\Users\Tek_Local_Admin\Desktop\Libby\AIMB-218\0423\_P06_d_Math2.WfM P6 FAIL 912.409573793-0.505121841116 0.00000000 6 04/23/20 15:08:51
C:\Users\Tek_Local_Admin\Desktop\Libby\AIMB-218\0423\_P03_d_Math2.WfM P3 FAIL 888.134270906 0.00000000 0.270897743356 3 0 04/23/20 15:08:51
C:\Users\Tek_local_Admin\Desktop\Libby\AIMB-218\0423\_P02_d_Math2.WfM P2 FAIL 825.576990843 0.000000000000 -0.36352321492 2 0 04/23/20 15:08:51
C:\Users\Tek_local_Admin\Desktop\Libby\AIMB-218\0423\_P10_d_Math2.WfM P10 FAIL 886.592030525 0.00000000 0.255801631795 10 0 04/23/20 15:08:51

但对于总体合规性测试、我们仍然对 PCIe 保持非常清晰的眼图并通过测试。  

我在论坛上看到、有人提出了一些类似的问题、但 DS80PCI800的问题。 请问大家都看到这个开关  HD3SS3212RKST 有同样的问题吗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TT 已分配、将很快回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Han、

    系统合规性设置可能有问题。  HD3SS3212对系统预设值没有影响。  在这些结果中、所有测量值均在800-900mV 范围内。  许多 Tx 预设应报告低得多的电压电平

    此致、

    Lee