This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E110DPWEVM:TPD4E110D 故障模式

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/873573/tpd4e110dpwevm-tpd4e110d-failure-modes

器件型号:TPD4E110DPWEVM

所有、

我在数据表中找不到的客户问题答案。

对于 TPD4E110DPWR、如果二极管发生过流故障、是否可以知道它们是否会开路、短路或其他故障?

如果其中一个二极管 传导直流电流、最大直流电流是多少?

谢谢、

此致、

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件未进行调整、使直流电流流流过该器件、因此直流电压应保持在数据表中的 VRWM 规格或以下

    通常、器件会发生短路故障、但在烧坏时会打开