This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:上电复位

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/880973/dp83867ir-power-on-reset

器件型号:DP83867IR

您好!

DP83867具有如下 POR 功能;

哪个电源轨(VDDIO/VDDA2P5/VDD1P0or1)是 POR 的触发器?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi、

    POR 不是由单个电源轨触发的。 必须关闭所有电源才能复位器件。 或者、您可以通过将 RESET 引脚保持在低电平来执行硬件复位、或者通过将寄存器0的位[15]设置为1来执行软件复位。

    谢谢、

    Nikhil