This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:USB-C PD PPS 和电池 PDO、适用于 Intel 和#39;s Tiger Lake

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/901414/tps65982-usb-c-pd-pps-and-battery-pdos-for-intel-s-tiger-lake

器件型号:TPS65982

大家好、

TPS65982是否支持 适用于 Intel Tiger Lake 的 USB-C PD PPS 和电池 PDO?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否、TPS65982不支持 PPS。 此外、TPS65982不支持 Tiger Lake 平台。 如果您的客户正在创建 Tiger Lake 系统并需要 PD 控制器、请在内部联系我们的营销团队、我们可以提供正确的器件建议。