This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP159:HDMI 合规性测试

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/898492/sn75dp159-hdmi-compliance-testing

器件型号:SN75DP159

尊敬的团队:

我们的客户希望使用 DP159、但在 HDMI 合规性测试期间会遇到问题。 其描述之下。

我们非常感谢您的任何建议。

此致
Martin

目前、我们正在开发基于 Xilinx Ultrascale+ FPGA 和 SN75DP159RGZ 的具有 HDMI 输出的产品。 当 HDMI 输出连接到显示器时、它可以正常工作。

为了确保我们的输出符合 HDMI 标准、我们需要进行合规性测试。 我们将 HDMI2-TPA-P 适配器与 Tektronix MSO73304DX 范围结合使用。

遗憾的是、连接合规性工具时、在 HDMI 输出连接器处创建输出信号时会出现一些问题。 HPD 引脚被强制为高电平、这将启用输出。
我们看到 FPGA 将 TMDS 信号流向 DP159。 不过、DP159似乎会阻止信号、并且不会将其输出到 HDMI 输出连接器。

在查看 i2c 控制寄存器时、我们发现连接显示器的状态与连接合规性工具的状态之间没有差异:

寄存器

寄存器值
显示器已连接

寄存器值
合规性工具已连接

0x09

0x06

0x06

0x0A

0x31

0x31

0x0B

0x80

0x80

0x0C

0x48

0x48

0x0D

0x00

0x00

0x0E

0x00

0x00

0x0F

0x0F

0x0F

0x10

0x00

0x00

0x11

0x00

0x00

0x12

0x00

0x00

0x13

0x00

0x00

0x14

0x00

0x00

0x15

0x80

0x80

0x16

0x00

0x00

0x17

0x20

0x20

0x18

0x00

0x00

0x19

0x00

0x00

0x1a

0x00

0x00

0x1b

0x00

0x00

0x1c

0x00

0x00

0x1d

0x00

0x00

0x1E

0xa8

0xa8

0x1f

0x0F

0x0F

0x20

0x0A

0x0A

是什么阻止 DP159输出 HDMI 信号?

我们如何强制它输出信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加到打开的帖子:客户注意到寄存器0x44、0x48、0x49和0x4a 中的一些差异-第1页:

    寄存器

    (第1页)

    寄存器值
    显示器已连接

    寄存器值
    合规性工具已连接

    0x44

    0xFF

    0xEA

    0x48

    0x07

    0xFC

    0x49

    0x03

    0xf8

    0x4a

    0x07

    0xFE

    这些价值观背后是否有任何有意义的信息?

    遗憾的是、数据表中未记录此器件。

    此致
    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin

    他们是否在设置过程中连接了 EDID 仿真器? 仿真器仿真一个灌电流器件、此器件启用信号的握手。

    第1页0x44、0x48、0x49、0x4A 是不同通道的 RX CDR 交错相位代码、预计会发生变化。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回复和有关寄存器的详细信息。

    关于设置、请在下面找到客户提供的更多详细信息:

    我没有使用 EDID 仿真器。 我将 DDC、HPD 和 PWR 连接到了一个监视器(与标准 HDMI 电缆的 HDMI 输出功能相同的监视器)。

    通过这种方式、DP159可以访问监视器的 EDID。

    FPGA 正在将 TMDS 信号输出到 DP159 (使用示波器进行验证)、但 DP159不会将 TMDS 信号输出到 HDMI 连接器。

    如果我将此设置连接到笔记本电脑的 HDMI 输出(戴尔 Lattitude)、我将测量 TMDS 信号。 因此、至少对于笔记本电脑、此设置可以正常工作。

    此致
    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin

    对于 Tektronix P7720探头、它们是否将端接电压设置为3.3V?  

    TekFlex 焊接头的失调电压范围为-4V 至+4V、可使用示波器的 Probe Setup (探头设置)屏幕或示波器前面板上的失调电压旋钮进行调节。 通过使用失调电压控制、可以在-5.25V 和+5.25V 之间的任何2.5 Vp-p 窗口内进行测量。例如、通过将失调电压设置为+3.0V、可以测量 HDMI 信号、 其信号摆幅介于大约+2.8V 和+3.3V 之间

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回答-在客户反馈下方:

    问题不在测量设备/设置中、因为它可以完美地用于笔记本电脑 HDMI 输出。

    DP159实际上似乎没有输出任何信号(TMDS/时钟)。

    此致
    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin

    请查看此 e2e 机票: https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/568900?SN65DP159-Why-does-the-DP159-outputs-turn-off-when-a-cable-is-disconnected-

    DP159与监视器配合使用、因此看起来设计本身是可以的。  

    HDMI 是直流耦合3.3V 接口、因此 DP159必须具有50欧姆至3.3V 的电阻才能启用其输出? 客户是否曾尝试在 DP159输出上将50 Ω 端接电压设置为3.3V?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    客户告知我、实际上是终止了。 将其设置为3.3V 可以解决这个问题!

    谢谢、致以诚挚的问候
    Martin