This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 是否有用于 USB 转 I2C/UART/SPI 的任何可用器件?

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/880295/is-there-any-available-part-for-usb-to-i2c-uart-spi

主题中讨论的其他器件:TUSB3410

客户正在寻找 用于 USB 转 I2C、USB 转 UART 或 USB 转 SPI 的 TI 接口? 请帮您检查这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以检查 TUSB3410吗? 它是 USB 转 UART 桥接器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    将 TUSB3410配置为 USB 转 UART 是否需要外部 EEPROM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TUSB3410通过 I2C 总线将应用程序代码从外部存储器或通过 USB 从主机加载到内部 RAM 中。