This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 带 microSD 的 USB 集线器-哪些 TI 器件适用?

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/873548/usb-hub-with-microsd---which-ti-devices-are-suitable

主题中讨论的其他器件:TUSB8041A

我的客户想要实现一个非常简单的 USB 集线器、它允许在主机 PC 和外设之间连接 microSD 卡。 集线器不需要任何智能功能、主机 PC 应将 microSD 卡和外设视为单独的器件。 集线器只有3个连接器:USB-A、USB-B 和 MicroSD。

问题:哪些 TI 器件最适合有效地实现此类功能?

谢谢

Josef  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josef 您好、

    不幸的是、这并不是那么简单。 TI 没有适用于此应用的 USB 集线器(TUSB4041或 TUSB8041A)、但我们也没有任何具有原生 microSD 支持的 USB 集线器。 MicroSD (SPI)转 USB 功能将需要另一个 IC。 遗憾的是、我们没有 SPI 转 USB 解决方案。