This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1228:通过 SPI 发送32位数据

Guru**** 2780875 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1228, SIGCONARCHITECT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/880928/lmh1228-sending-32bit-data-through-spi

器件型号:LMH1228
主题中讨论的其他器件: SIGCONARCHITECT

大家好、团队、

客户 FPGA 中的 IP 内核只能处理 SPI 的32位长度数据、而不能处理17位长度。

如果 R/W 位、地址和数据被像下面那样放置在最后的17位上、那么 LMH1228能否与处理器正常通信?

SS_N 在发送32位数据之前被拉低、而在结束32位数据后被拉高。

此致、

Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saito San、

    LMH1228或12G 器件 SPI 接口内部具有17位移位寄存器。 重要的是写入寄存器或 SSNbar 变为非活动状态之前的最后17位。 另一方面、当读取寄存器时、前17位为 LMH1228寄存器内容-当 SSNBAR M5zse 处于活动状态时。请注意、我个人更喜欢 SMBus 接口而不是 SPI 接口。 这主要是因为、借助 SMBus 接口、我们可以使用 SigconArchitect GUI 来控制器件-这将在产品开发和调试过程中有所帮助。 如果 SMBus 接口不可用、则 SPI 接口也应该正常。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser - San、

    谢谢。 客户可以在32位数据序列中设置地址和数据的最后17位。

    我了解如果客户在写入寄存器时将地址和数据设置为最后17位、则 SPI 32位传输应该起作用。

    此致、

    Saito