This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848I:复位时序参考

Guru**** 2895470 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83848I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/888740/dp83848i-reset-timing-consult

器件型号:DP83848I

大家好、

我的客户希望使用 DP83848I、如下所示、

在 RMII 模式下、他们希望使用复位信号来控制连接到 PHY 和 MCU 的时钟发生器。 上电时、RESET 将为高电平、时钟将应用于 PHY。 您认为此类应用有任何风险吗? 谢谢。

BR、

查尔斯·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    您是否对此主题有任何更新? 谢谢。

    BR、

    查尔斯·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    对拖延表示歉意。 您在我们的24小时响应窗口之外的周末向我们发送了此电子邮件。 我在您的图中无法跟踪、因为它未显示任何有关复位的信息。  

    您是否在尝试仅在 RST 为高电平时打开 CLK? 我认为、在 RST 被拉高之前、时钟必须保持稳定。 更多信息、请参阅上电时序图。

    谢谢

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cecilia、

    感谢您在此处的回复。 是的、客户希望在 RST 为高电平时打开 CLK。 该 RST 也用于 PHY 复位。  在复位引脚为高电平后、我将让它们重新初始化 PHY 寄存器、这可以立即进行正常通信。 我认为这符合加电要求。 请帮助确认是否正常? 谢谢。

    BR、

    查尔斯·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cecilia、

    您能帮助再次查看此案例吗? 客户可能需要团队确认我上面提到的设置。 谢谢。

    BR、

    查尔斯·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    上电和复位前、时钟必须存在。 时钟不能由复位供电、这意味着它们同时变为高电平。

    谢谢、

    Cecilia