This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDM1676:连接驱动器与放大器;直接接收引脚。

Guru**** 2927760 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDM1676, SN55LVDS32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/901241/sn65lvdm1676-connecting-drive-receive-pin-directly

器件型号:SN65LVDM1676
主题中讨论的其他器件: SN55LVDS32

大家好、

我的客户对连接设备有以下疑问、

1) 1)是否可以将 SN65LVDM1676/7的驱动器通道连接到 SN55LVDS32的接收器通道?

2) 2) 2) SN65LVDM1676/7的接收器通道能否连接到 SN65LVDS179M 器件的驱动器通道?

提前感谢您的帮助和支持。

此致、Shinu Mathew。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TT 已分配、将很快回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinu、

    1.是的、但请注意、LVDM1676/7需要50欧姆负载、而 LVDS32需要以100欧姆端接

    2.是、但同样、请注意上述端接差异。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 IK。