This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB522P:在 TUSB522主机和器件端寻求此设计

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB522P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/873355/tusb522p-asking-for-the-design-on-the-tusb522-host-and-device-side

器件型号:TUSB522P

大家好、

客户正在设计 TUSB522、客户希望交换 TUSB522主机和器件端。

对此是否有任何担忧?

 

BR、

SHH

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    如果通过交换主机侧和器件侧、您指的是器件的 TX1/RX2和 TX2/RX1侧、则不存在问题。 客户应确认 TUSB522P RX 已连接到另一器件的 TX、 而 TUSB522P TX 已连接到另一器件的 RX。