This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6416A:中断输出

Guru**** 2814605 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/891173/tca6416a-interrupt-output

器件型号:TCA6416A

大家好、团队、

请告诉我 INT 特性吗?

1. INT 有两种类型的用例吗? 一种是当端口上的数据发生变化时的中断信号(输入模式?) 另一个是指示器的信号、即 I2C 上的 Ack / NACK (读取模式?) 我的理解是否正确?

2.如果我对1的理解是正确的,用户如何选择每种模式?

3.如果我对1的理解是正确的、您能告诉我输入模式的 INT 时序图吗?

4.数据表显示“当端口上的数据更改为原始设置或...时” 如下所示。 什么是原始设置?

此致、
Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagata-San、

    INT 输出仅用于指示 IO 的状态与其先前读取("原始")值的变化。 当中断有效时、通过读取输入端口值将其清除。 具体而言、INT 输出失效将发生在读取事务的 ACK 或 NACK 位上。 这种解释是否更清楚? 请告诉我您还有哪些问题。

    此致、

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、

    请问我的理解是否正确?

    如果 IO 状态发生更改、读取时序包含 INT 将成为图32的时序。

    但是、如果 IO 状态未更改、则 INT 信号不会置位。 (INT 信号在读取期间保持不变)

    理解是否正确?

    此致、

    Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagata、

    当 IO 状态未发生变化时、INT 保持高电平(无效)。

    当 IO 状态发生变化时、INT 将变为低电平(有效)。

    如果 IO 状态在发生读取 ACK 之前更改回其原始状态、INT 将返回高电平(取消置位)。

    上述原始状态是 POR 之后或发生读取 ACK 后的状态。

    这意味着、如果 INT 由于 IO 状态更改而翻转为低电平(置位)、然后发生读取 ACK、则新的原始状态是置位 INT 的状态、然后 INT 置位。

    -Bobby