This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65EPT23:输出到输出偏斜变化

Guru**** 2895600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/901211/sn65ept23-output-to-output-skew-variation

器件型号:SN65EPT23

尊敬的支持:

您能否为我们提供有关输出到输出偏斜参数稳定性的更多详细信息?

我们的数据表仅提到110ps 最大值;但例如、温度和时间的典型变化是什么?

此处的目标是在时间敏感型应用(高速)中考虑此输出偏斜。 如果此参数保持固定(随时间和温度变化)、我们可以在系统侧的校准过程中将其考虑在内。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TT 已分配、将很快回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebestian、

    查看 char 数据、在整个温度范围内、平均输出到输出偏斜为~23ps。 请注意、这是一个平均值、而不是典型值。 在10个器件中、有一些测量值低至2ps、另一些测量值高至35ps。 它在整个温度范围内或在各个单元之间看起来不是稳定的。

    此致、

    I.K.