This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD2E001:防雷感应

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD2E001, ESDS312, TPD4E1U06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/880981/tpd2e001-anti-lightning-induction

器件型号:TPD2E001
主题中讨论的其他器件: ESDS312TPD4E1U06

您好、E2E、

我们的客户正在将 USB_Bus 上的 TPD2E001用于 MCU、它将被雷击感应损坏。
通用压敏电阻的钳位电压高于 USB 的 VBUS、因此不能在 USB_D+/-上使用。
TI 是否有最佳解决方案?

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的最高保护器件是 ESDS312、它具有25A 浪涌电流和极低的钳位电压。 但是、它是3.3V、这是用于 USB D+/-的 fin、而不是用于 VBUS。 否则、我会说 TPD4E1U06是我们针对5V 电压提供最高保护的器件、但它是4通道。