主题中讨论的其他器件: DP83848C
你(们)好
我们在设计中使用的是 DP83848K、我们使用的是以下链接中的 Linux 驱动程序、
www.ti.com/.../DP83848SW-LINUX
但驱动程序配置用于 DP83848C、寄存器对于 dp83848K 则不同。
请告知我们需要为 DP83848K 配置与中断相关的内容。 因为我不熟悉在 PHY 接口中工作。
谢谢、
Deepanraj.a
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我们在设计中使用的是 DP83848K、我们使用的是以下链接中的 Linux 驱动程序、
www.ti.com/.../DP83848SW-LINUX
但驱动程序配置用于 DP83848C、寄存器对于 dp83848K 则不同。
请告知我们需要为 DP83848K 配置与中断相关的内容。 因为我不熟悉在 PHY 接口中工作。
谢谢、
Deepanraj.a
请尽快回复。 等待回复
这是观察结果。 PHY 正在注册、但在注册后 PHY 链路未启动。
libphy:fec_enet_mII_bus:探测
FEC 20b4000.Ethernet eth0:寄存 PHC 设备0
dtsi 文件会发生更改
fect2{
pinctrl-names ="default";
pinctrl-0 =<&pinctrl_enet2>;
PHY-Handle =<ðphy0>;
最大速度="100";
PHY-MODE ="RMII";
状态="正常";
MDIO{
#address-cells =<1>;
#size-cells =<0>;
ethphy0:以太网 phy@4{
兼容="Eth以 太网-phy-IEEE802.3-C22";
reg =<4>;
};
};
};
我们已连接 phy 驱动程序。