This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV621:AUX 和 Dx 输入

Guru**** 2831025 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/900427/ts3dv621-aux-and-dx-input

器件型号:TS3DV621

你(们)好

我们是否可以使用 AUX +/-引脚作为数据输入? 我们还可以使用 D1 +/-引脚作为时钟输入吗? (时钟速度为1GHz)

(客户希望在 AUX 引脚的时钟输入和 D1引脚的数据输入之间进行切换。)

由于在 PCB 布局布线中、上述输入模式更易于布局。

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、AUX 通道用于低于10MHz 的低速信号。

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、混淆了、AUX 引脚与数据引脚相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢你的答复。

    那么、我们可以交换两个引脚、对吧? (我们需要注意极性。)   

    此致、

    本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要在输入和输出端进行交换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    谢谢你。 我理解这是可能的。 (我们需要在输入和输出端进行交换。)  

    此致、

    本志本