This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E1U06:TPD4E1U06

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: ESDS302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/880005/tpd4e1u06-tpd4e1u06

器件型号:TPD4E1U06
主题中讨论的其他器件:ESDS302

大家好、

我将 TPD4E1U06DBVR 用作 MIPI_DSI 和 MIPI_CSI 通道的 ESD 保护。

我将使用 ESD 来满足 MIPI D-PHY 规范。

最大电压范围为1.8V、绝对最大电压为2.15V。

MIPI_DSI、MIPI_CSI 数据速率为1.5Gbps

此致、

Jayashree。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jayashree、

    感谢您的支持!

    问题是什么?  您是否对 TPD4E1U06DBVR 有任何问题 ?  

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    您能不能建议为 MIPI_DSI 和 MIPI_CSI 接口提供一些 ESD 保护。

    我正在寻找与接口并联的 ESD 保护。

    将来、如果我想移除 ESD 保护、它不应影响设计。

      与 PESD5V0S2BT、215相似、CDDFN10-2574N 也喜欢 MIPI 应用的这些器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不太熟悉 MIPI 接口。 它是5V 信号吗? 如果仅是3.3V 信号、我们可以使用 ESDS302器件、该器件将提供非常高的保护级别。