This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6416A:地址引脚连接

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/891758/tca6416a-addr-pin-connection

器件型号:TCA6416A

大家好、

关于地址输入引脚的连接、您是否可以注释:我们应该使用10k Ω 上拉/下拉电阻器、或者直接将该引脚连接到 VCCP 或接地、如数据表中所述? 谢谢!

此致、
Sam Ting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!

    您可以直接连接到 Vcc 或 GND。 如果您担心的泄漏电流大于电阻器的空间/组件成本、则使用10k 电阻器可能有助于降低泄漏电流。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    感谢您的评论和支持!

    此致、  

    Sam Ting