This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD3088E:数字信号输入电平

Guru**** 2931690 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD3088E, THVD1500, THVD1450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/873009/sn65hvd3088e-digital-signal-input-level

器件型号:SN65HVD3088E
主题中讨论的其他器件: THVD1500THVD1450

您好!

我正在查看 SN65HVD3088E 的数据表、它将 VIH 从2V 更改成了 Vcc、这也适用于 TI 较新的 RS-485 TRx 器件、如 THVD1500。 我能否告诉大家、此收发器可与3.3V MCU 配合使用、而数字接口中没有任何电平位移?

此致、

pH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peiheng:

    是的、SN65HVD3088E 的这些输入设计为以这种方式与3.3V MCU 兼容。 请确保您的设计中的 MCU 能够提供这些引脚的必要输入电流、这些输入电流在第6.5和6.6节:电气特性中定义。  

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    pH、

    另请注意、R 引脚输出电平将随 VCC 变化、因此您应确保3.3V MCU 能够承受5V 输入。  如果不是、您可能需要使用一个与 R 输出串联的二极管来阻止高电平以及 MCU 输入引脚上的上拉电阻(至3.3V)。  或者、您可能只需要使用直接通过3.3V 供电的收发器、例如 THVD1450。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、Max、

    感谢您的参与! 这些都非常有用。

    此致、

    pH