This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822HF:SFP 不工作

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/901182/dp83822hf-sfp-not-working

器件型号:DP83822HF
主题中讨论的其他器件:DP83822EVM

大家好

我有一些问题。 请帮我检查原理图、我不确定 DP8322接线是否正确连接到 SFP。

1. 0.1uF 直流阻断电容器是 SFP ?

2.针脚24需要连接至 SFP LOS。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lawrence、

    由于图像质量的原因、我无法读取图表上的连接。  

    请将 DP83822EVM 与 SFP 一起用作连接参考。

    谢谢、

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Cec

    感谢您的推荐、我发现了问题的原因。

    谢谢、

    劳伦斯