This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LS32AC:如何根据数据表计算 TC

Guru**** 2923490 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LS32AC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/891245/am26ls32ac-how-to-calculate-the-tc-from-datasheet

器件型号:AM26LS32AC

你(们)好

我的客户希望从 数据表中计算 AM26LS32AC (差动接收器)的 TC。  

问题就在最后 让我先解释一下情况。

■条件
*差分 IC 的输入电压 Vcc 为5.1V。
*在最高环境温度下预计为95°C。
*当差分信号为开路且差分端子输入2.73V 和2.37V 时、上述温度即为温度。

根据数据表、我们将按如下方式计算 TC 的允许值。

(1)差分 IC 的输入功率:ICC×Vcc  ※ICC 和 Vcc 将以最大值计算。
(2)添加差分信号时的输入功率:II (=差分输入电流) x VI x 6输入端子※考虑到裕度、II 不是通过脉冲计算的、而是通过恒定导通计算的。

(3){(1)+(2)}×108℃/ W※使用此方法计算以将裕度考虑在内。

在上述背景下、请确认以下项目。

①可以根据上述公式计算 TC 的允许温度
② μ A㏄值 ICC:I θ J_max = 70mA、对吗?
③ μ A 最大值 II:II_max = 1.2mA、 它是正确的吗?
④热阻:RTH_j-c (=结与外壳之间的热阻) = 108℃/W、对吗?

--------------------------------------------------------------------

在我看来、仅在 DS 中显示的热阻为 Rth_j-a (=结点和环境之间的热阻)=108℃/W

但是、如何 从计算中获取 Rth_j-c?

Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jo、

    感谢您的详细博文。 我已经查看了您共享的公式、一切看起来都很有序。 由于我们的许多数据表并未指定器件的每个热规格、因此能够根据指定的功率耗散和热特性进行这些计算是调整信息的良好技能。  

    我无法在最新版本的 AM26LS32AC 数据表的屏幕截图中找到所发布的信息。 上面的计算中的一些值似乎也与电流数据表不符。 请确保您使用 TI.com 上的最新信息进行计算。 您的推理和方程式看起来很好。  

    如果您有任何有关热特性的问题、或者在最新数据表中查找信息时遇到问题、请告诉我。  

    此致、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Eric

    感谢您的友好答复。 我现在有了最新的数据表。

    让我确认下面提到的两件事①和②。

    我将仅使用3对输入。  

    ①Regarding“添加差分信号时的输入功率”,  

      由于 II 在数据表中被写入"线路输入电流"、我认为1对输入的总 II 将乘以2。  

      这就是我总共乘以6的原因。 我是对的吗?

    →(2)添加差分信号时的输入功率:II (=差分输入电流) x VI x 6输入端子※考虑到裕度、II 不是通过脉冲计算的、而是通过恒定导通计算的。

    ②Since 我可以从最新的数据表中℃Rth_j-c、我应该使用37.8 μ A/W 但不使用108 μ A/W 进行计算、我对吗?
    →(3){(1)+(2)}×108 μ A/W℃※使用此方法计算、以将裕度考虑在内。

    此致、  
    Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jo、

    1) 1)我认为1对输入的总 II 将乘以2。  
    是的、每个引脚将经历指定的输入电流。 但是、请注意、该值是在正常工作条件之外的电压下指定的、并且在典型使用期间通过该引脚的实际电流将更小。 典型的 RS-485信号还会使每条线路反相、从而使一个引脚的灌电流小于另一个引脚的灌电流。 对于计算、谨慎的做法是假定最坏情况、以确保同时考虑故障条件、并为典型操作提供更宽的裕度。  

    2) 2) 由于我可以从最新的数据表中获取 Rth_j-c、因此我应该使用37.8℃/W
    是的、可以在此处使用与特定器件型号和封装类型相关的 RthJC 值。 由于通过封装结至外壳的传导可以更有效地移动热量、因此该值小于结至环境热阻。 实际上、器件会将热量散发到所连接的电路板和环境中、因此这两个值都会产生散热。 对于粗略估算、您只能计算结至外壳热阻、因为这是器件大部分热量将传递的地方。  

    此致、
    Eric

    [编辑]:格式化