This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617A:关于 VOL 间隙。 AMP;设备建议(&A)。

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306, TCA9803, TCA9509

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/899839/tca9617a-about-vol-gap-device-advice

器件型号:TCA9617A
主题中讨论的其他器件:PCA9306TCA9803TCA9509

尊敬的 TI 专家:

我们的 I2C 电平转换应用有问题、如下图所示。

TCA9617的端口 B、输出低电平电压为540mv、然后通过 tca9548、PCA9306、低电平电压仍为540mv。 此处、PEX8796的 I2C 为1.8V 接口、低电平阈值为630mv、90mv 的裕度不够。

我们尝试了 TCA9803而不是 TCA9617、TCA9803的端口 B 输出低电平220mV。 低电平电压更合适、但有许多限制。

TCA9548和 PCA9306的两个器件不能与 TCA9803一起使用、并且在实际测试中功能不稳定。

您能找到 P2P 设备解决方案来解决我们的问题吗?

BTW、将 TCA9617中的一个替换为 TCA9509、这样、TA9617的端口 A 将连接到 TCA9509的端口 A。 有问题吗?

TCA9509可能不适合这种情况、因为数据表10.2.1章节中有相关说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、青色、

    "BTW、将 TCA9617中的一 个替换为 TCA9509、这样、TA9617的端口 A 将连接 到 TCA9509的端口 A。 有问题吗?

    这应该起作用。 该器件与 TCA9617引脚对引脚兼容、在 A 侧支持1.8V 电压、而在 B 侧支持3.3V 电压。 不过、您可能需要移除一侧的上拉电阻器。

    TCA9509 可能不适合这种情况、因为数据表10.2.1章节中有相关说明。"

    您指出的限制条件假设您在另一侧连接到另一个 TCA9509。 在您的方框图中、如果您使用的是一个 TCA9617和 TCA9509、两者并排连接、这是可以的。 这是我们唯一一款支持此功能的 I2C 缓冲器、但您会失去1MHz 支持(TCA9509支持400kHz)。

     

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Bobby

    我给你。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    按照说明验证结果、如下所示

    TCA9617和 TCA9509的端口 A 并联。 上拉电阻被移除、并且 TCA9509端口 A 的电流源被用于上拉。

    端口 A 的高电平将整体下拉至1.4V。 这是正常的吗? 如果出现问题、是否有任何解决方法。

    根据数据表、需要上拉 TCA9617的端口 A、而 TCA9509的端口 A 具有不能上拉的恒定电流源、这是一个矛盾之处。

    我们应该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "端口 A 的高电平将整体下拉至1.4V。 这是正常的吗? 如果出现问题、是否有任何解决方法。"

    不、这是不正常的。 SCL 信号为黄色、SDA 为绿色吗?

    这看起来总线上可能存在竞争。 主器件位于器件的一侧吗? 主器件通过 PFET 驱动为高电平是否有可能、而我们的器件通过 NFET 驱动为低电平?

    当线路空闲时会发生什么情况? 线路是否上拉至1.8V?

    您能否探测器件上的 VccA 并确保电源电压为1.8V?

    "根据数据表、TCA9617的端口 A 需要上拉、而 TCA9509的端口 A 具有不能上拉的恒定电流源、这是一个矛盾。"

    TCA9509 A 侧提供上拉电源、因此无需在一侧放置上拉电阻器。

     

    -Bobby