Other Parts Discussed in Thread: PCA9306, TCA9803, TCA9509
主题中讨论的其他器件:PCA9306、 TCA9803、 TCA9509
尊敬的 TI 专家:
我们的 I2C 电平转换应用有问题、如下图所示。
TCA9617的端口 B、输出低电平电压为540mv、然后通过 tca9548、PCA9306、低电平电压仍为540mv。 此处、PEX8796的 I2C 为1.8V 接口、低电平阈值为630mv、90mv 的裕度不够。
我们尝试了 TCA9803而不是 TCA9617、TCA9803的端口 B 输出低电平220mV。 低电平电压更合适、但有许多限制。
TCA9548和 PCA9306的两个器件不能与 TCA9803一起使用、并且在实际测试中功能不稳定。
您能找到 P2P 设备解决方案来解决我们的问题吗?
BTW、将 TCA9617中的一个替换为 TCA9509、这样、TA9617的端口 A 将连接到 TCA9509的端口 A。 有问题吗?
TCA9509可能不适合这种情况、因为数据表10.2.1章节中有相关说明。