This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD23:驱动能力

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD23

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/880896/sn65hvd23-driving-capability

器件型号:SN65HVD23

尊敬的团队:

 

我对 CAN 收发器 SN65HVD23系列有疑问。

在数据表中、我们可以发现显性/隐性模式的电流为17mA (最大值)。

但我们还发现输出驱动器电流接近35mA (如果 Vin=3.3V)

 

那么、我们应该为强大的 CAN 通信预留多少电流容量?

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    任何 CAN 收发器的功耗都取决于应用本身。 如果您转到这 篇文章、我已经概述了如何通过 CAN 收发器计算功耗、给定了数据表中的一些参数以及特定于应用的参数。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、