This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB212:针对 AC 升压的要求

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/881021/tusb212-req-for-ac-boost

器件型号:TUSB212

大家好、

数据表建议 为2级升压使用3.83k±1%电阻器、 我可以在这里使用3.74k 或3.9k 电阻器吗? 如果不是、可能会导致什么问题?  

谢谢、致以最诚挚的问候!

Hao

3.74k或者3.9k μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应该可以、3.9k 可能高于3.83k。