This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET1151P:输入和输出阻抗

Guru**** 2594120 points
Other Parts Discussed in Thread: ONET1151P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/901405/onet1151p-input-and-output-impedance

器件型号:ONET1151P

您好!

我们正在设计10Gbps 收发  器、其中 ONET1151P 器件用于接收光电二极管差分信号、数据表中将其称为 DIN+/DIN-。 数据路径包含一个100 Ω 差分端接电阻器、这意味着它可以以100欧姆的差分方式布线。 但在我的示例中 、光电二极管 OUT+和 OUT-的引脚之间的间隙很大、因此很难在光电二极管附近保持差分阻抗、因此可以将其路由为 wwen PD 和 ONET1151P DIN+/-线路之间的单端50欧姆匹配迹线、如下所示? 可以吗?

此外、输出 DOUT+/ DOUT–也布线为50欧姆阻抗匹配的单端布线、如下所示。 可以吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Revanth、

    只要 PCB 布局允许、您就可以要求您的 PCB 制造厂家制造100 Ω 差分阻抗。 如果不可能-由于 PD 引脚之间的距离很远-则可以使用单端50欧姆布线阻抗。

    此致、Nasser