This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:链接失败

Guru**** 2781955 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/871116/dp83867ir-link-fails

器件型号:DP83867IR

大家好。

我一直在定制板上使用此部件、但端口突然无法连接到我的主机。  我测试了主机端口。  没关系。

配置未更改。  使用 IEEE 测试1模式测量4个 RJ-45对时、可以看到、只要 IEEE 测试1波形、4个对中的3个看起来都是正确的、但第4条线的波形的振幅太高。  方波部件上的峰值电压。 约为1.5伏、脉冲超过1伏。  无线对上的终结器很好。  

在我看来、PHY 有故障、但我想听听有更多此部件经验的人的意见。  还有其他想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我只是想确认一下、您之前说过它是在工作的吗? 您提到的第4行是通道 D 吗? 如果是、请尝试使用10/100速度来查看通道 A 和 B 是否仍然正常工作。  

    谢谢、

    Nikhil  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  是的、它正在工作。  

    好主意。  A 和 B 都可以、我认为。  我明天会尝试。

    John

    [引用用户="Nikhil Menon"

    尊敬的 John:

    我只是想确认一下、您之前说过它是在工作的吗? 您提到的第4行是通道 D 吗? 如果是、请尝试使用10/100速度来查看通道 A 和 B 是否仍然正常工作。  

    谢谢、

    Nikhil  

    [/报价]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    您是否仍然看到任何问题? 通道 A 和 B 是否仍然正常工作?

    谢谢、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Nikhil。

    是的、我仍然有问题。  通道 A 和 B 工作正常、即如果我强制链路的两个信号频率都达到100 MB 全双工、则链路会启动。  

    那么、PHY 可能已损坏?

    此器件的 MDI 线路上是否需要或建议使用 ESD/TVS 器件?  我查看过的评估模块没有。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    ESD 保护/TVS 二极管不是必需的、但对于可能涉及 ESD 事件的应用、建议使用它们。 根据我们在这种情况下看到的情况、可能存在 ESD 事件。 请尝试测试另一台设备以进行确认。

    谢谢、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Nikhil。  由于链路上的 CRC 错误的一些其他问题、该板移除了其 TVS 器件进行测试。  删除它不会帮助 CRC 错误、但我想我们在实验中使用 ESD 杀死了 PHY。

    在从 PHY 到磁性元件的4个差分对上有2个 TPD4E05U06DQAR 器件。  您认为这是一个很好的用途吗?

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    是的、我们已在其他设计中将该器件与包括 DP83867在内的 PHY 结合使用。

    谢谢、

    Nikhil