This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1210EVM:如何将 VDDIO 更改为3.3V?

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/880745/tusb1210evm-how-can-i-change-vddio-to-3-3v

器件型号:TUSB1210EVM
主题中讨论的其他器件:TUSB1210

如何将 VDDIO 更改为3.3V? 在 EVM 原理图上、它牢固地连接到1.8V。 切割线迹并将导线手动焊接到引脚32是否足够?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    TUSB1210的 VDDIO 必须在+1.8V±10%的范围内、不支持3.3V。

    谢谢

    David