This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9555:从 PCA9555滚动到 TCA9555

Guru**** 2930040 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9555, TCA9555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/873247/tca9555-rolling-over-from-pca9555-to-tca9555

器件型号:TCA9555
主题中讨论的其他器件:PCA9555

大家好、

您能否提供竞争对手 PCA9555到 TCA9555的滚动指南? 请同时介绍所需的硬件和软件更改。

谢谢。

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    我不知道需要进行任何更改。  这些是支持相同 I2C 配置的 P2P 功能等效解决方案。  如果您有任何具体问题、请告知我们。

    此致、
    最大