This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI800:DS80PCI800 Gen3预设测试失败。

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI800, DS80PCI810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/880573/ds80pci800-ds80pci800-gen3-preset-test-fail

器件型号:DS80PCI800
主题中讨论的其他器件: DS80PCI810

您好、先生、

我们的客户使用了 DS80PCI800中继器、但 Gen3预设测试失败。
DS80PCI800是否具有寄存器来改善此问题。

Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为此问题指派了一名工程师、并将很快回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使寄存器发生更改、DS80PCI800也无法传递所有 Tx 预设。   在介绍时、通过单 个"预设"被视为通过 设备。   该转接驱动   器的线性行为不足以在所有预设波形中重新创建输入电压电平。  因此、波形电压计算 压缩了1-2 dB、足以无法达到下限规格。  在系统正常运行时、此线性水平仍然足以允许模拟链路训练信息传递到 PCIe 系统接收  器、从而允许系统在具有高衰减水平的 PCIe 链路中正常运行。

    要通过所有预设级别 、我建议尝试 使用 DS80PCI810。  此器件与 DS80PCI800引脚兼容。  凭借增强的线性度、它可以通过所有 Tx 预设级别、 并在 PCI-SIG 集成商列表中(通过 了 PCIe Gen3官方研讨会测试)。

    此致、

    Lee