This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1474:与 SN65HVD1477相比、20Mbps 的传输速率、可实现最长电缆长度的端接

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1477, SN65HVD1474, THVD2450, THVD1429

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/873054/sn65hvd1474-vs-sn65hvd1477-for-20-mbps-termination-for-longest-cable-reach

器件型号:SN65HVD1474
主题中讨论的其他器件:SN65HVD1477THVD2450THVD1429

大家好

我的客户有以下问题、请进行评论和澄清。

谢谢、致以诚挚的问候

Ueli

------------------

我们使用 SN65HVD1474和 SN65HVD1477驱动10m 双绞线电缆。

它是一对一 的单向 链路。

 

显然 、对于   相同 的20Mbps 数据速率、1477 (50Mbps)芯片的工作速度比1474 (20Mbps)差。

 

 这两个芯片是否会因为差分驱动器输出的差异而需要不同的端接?

 

对于发送器和接收器 来说、实现最 长有效电缆长度的最佳端接方法是什么?

 

1474和1477之间的输入电路是否有差异?

噪声滤波或其他?

 

 20Mbps 应用是否有更好的驱动器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ueli、

    显然、对于相同 的20Mbps 数据速率、1477 (50Mbps)芯片的工作速度比1474 (20Mbps)差。

    与 SN65HVD1474相比、客户在使用 SN65HVD1477时发现性能更差的原因是什么? 这些器件具有不同的压摆率以适应不同的数据速率。 较高的压摆率(较快的边沿)更有可能在系统中引起振铃、因为它具有高频成分。 这是否会导致该器件性能下降?

     这两个芯片是否会因为差分驱动器输出的差异而需要不同的端接?

    否 终止方案可以相同。 与 驱动器特性相比、这更依赖于电缆和节点布局。  

    对于发送器和接收器 来说、实现最 长有效电缆长度的最佳端接方法是什么?

    单端和双向并行端接通常用于单端 RS-485系统。 应选择终端值以匹配电缆阻抗。 请参阅此应用报告、了解不同的端接方法:  

    《AN-903差分端接技术比较》

    1474和1477之间的输入电路是否有差异?

    SN65HVD147x 系列中的接收 器的等效电路都是相似的(没有添加噪声滤波等、具体取决于型号)。 由于不同的数据速率接收功能、传播延迟、输出转换和使能时间等时序差异存在。  

     20Mbps 应用是否有更好的驱动器?

    我们的特色器 件目前包括 THVD2450、这是一款具有+-70V 故障保护功能的50Mbps 全双工收发器。 如果您的系统似乎对快速边沿速率很敏感、我还想提一下设计用于20Mbps 的 THVD1429。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric

    感谢您的快速回复。

    此致

    Ueli