This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4551-Q1:TCAN4551-Q1的电源电压范围

Guru**** 2013580 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN4551-Q1, TCAN4550-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/880368/tcan4551-q1-the-power-supply-voltage-range-of-tcan4551-q1

器件型号:TCAN4551-Q1
主题中讨论的其他器件: TCAN4550-Q1

你好

请告诉我们 TCAN4551-Q1的电源电压范围。
VSUP 是 MIN5.5V、是这样吗?
TCAN4550-Q1中的 VSUP 为 MIN6V。
由于 UVsup 为 TYP5.5V 和 MAX6V、我认为当它小于 UVsup 时、它不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了超过 UV 上升阈值、VSUP 电压必须在斜升时超过6V。 之后、该器件将在低至5.5V 的电压下运行。如果电压降至 UV 下降阈值以下、则会检测到 UV。

    此致、

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Maxsan

    发现 VSUP 电压与 TCAN4550-Q1相同。 感谢您的回答。
    此致。