This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9548A:最高结温

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/880675/pca9548a-max-junction-temperature

器件型号:PCA9548A

大家好、

我在数据表中找不到最高结温 Tjmax、而是最高环境温度 Ta。  

如果您能提供这些信息、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于此器件的功耗较低、因此您可以考虑最高结温等于最高环境温度。 这是一个保守的估算值、因为结温始终高于环境温度  

    最大