This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN55LVCP22-SP:SN55LVCP22-SP 的最大工作频率

Guru**** 2659945 points

Other Parts Discussed in Thread: SN55LVCP22-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/880612/sn55lvcp22-sp-maximum-operational-frequency-of-the-sn55lvcp22-sp

器件型号:SN55LVCP22-SP

团队、

SN55LVCP22-SP 的数据表仅指定了1GHz 的最小频率。  最大工作频率是多少?  它可以在3.125GHz 下运行吗?

http://www.ti.com/product/SN55LVCP22-SP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    最大工作频率取决于上升时间。 数据表中给出的典型上升时间仅允许1.25GHz 左右的最大工作频率。 3.125 GHz 对于该部件来说太快。  

    此致、

    I.K.