This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041A:1.1V 内核电源-推荐的电源

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS74801, TUSB8041A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/891653/tusb8041a-1-1v-core-supply---recommended-power-supply

器件型号:TUSB8041A
主题中讨论的其他器件:TPS74801

您好!

TUSB8041A EVM (SLLU198)使用 LDO (TPS74801)作为1.1V 内核电源(由3.3V 输入提供)。

8041A 数据表规定、在最坏的情况下(4个活动端口)、1.1V 电压下的电流最高可达670mA。 这意味着 LDO 上的功耗约为1.5W、这会使其运行变得非常热。

电流消耗值是否正确? 如果是这样、是否可以使用良好的直流/直流代替 LDO?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bart、

    数据表中的电流值是正确的、是的、器件在这些条件下可能会变得很热。  功率器件和集线器需要散热焊盘、我们建议确保电路板中有一个好的铜来帮助散热。  

    请注意、在 U0中同时使用所有4个 USB 3.0器件有点不寻常。  大多数 USB 3.0驱动器/器件都非常积极地启用较低功耗状态。  

    是的、可以使用直流/直流代替 LDO。

    此致、

    JMMN