This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS91M125:11路输出、带4个 DS91M125s

Guru**** 2909130 points

Other Parts Discussed in Thread: DS91M125, SN65LVDS104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/891194/ds91m125-11-outputs-with-4-ds91m125s

器件型号:DS91M125
主题中讨论的其他器件: SN65LVDS104

您好、专家、

我的客户有疑问。

它们能否使用4个 DS91M125s 配置11个 M-LVDS 输出、如下图所示?

谢谢

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Muk-San、

    DS91M125的输入为 LVDS。 最好使用 SN65LVDS104。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 I.K.-San:

    SN65LVDS104的输入为 LVTTL。 SN65LVDS104能否支持 M-LVDS 输入?

    您对以下配置有什么其他想法吗?

    -输入为 LVDS

    11路输出 LVDS (相同输入信号:任意 LVDS)

    谢谢

    穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Muk-San、

    请再次查看数据表。 SN65LVDS104的输入是 LVDS、而不是 LVTTL。

    此致、

    I.K.