This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1210EVM:为什么要使用 EVM 用户指南中的图3中的22Ω?

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/880477/tusb1210evm-why-use-22-in-the-figure-3-of-evm-user-s-guide

器件型号:TUSB1210EVM

设计

TUSB1210EVM 用户指南中、图3如下所示:输入信号(ULPI 接口)端接电阻器、为何使用22Ω Ω?

您能帮助我了解 e2e.ti.com/.../usb.pdfis是否合理、以及需要修改哪些内容吗?

非常感谢。

此致

Elsa Duan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用指南是

    请帮助查看 designed.e2e.ti.com/.../0675.usb.pdf 上的原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不需要22欧姆。

    在原理图中、VDD15和 VDD33无需外部电源