This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD235:ESD 问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD235

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/901397/sn65hvd235-esd-issue

器件型号:SN65HVD235

大家好、团队、

多年来、我的客户一直在其设计中使用 SN65HVD235 CAN 驱动器。 他们过去没有遇到 ESD 问题,但是 现在他们遇到了一些硬故障和软故障。 有时它会失败并烧毁 CPU 端口。 在软故障时、保护中的某些器件会发生故障、它消耗的电流会增加30-40mA。 输出仍然正常、但 IC 变热。 该器件的额定电压为+/-15kV、客户正在测试+/- 8kV。  它们在来自 PESD2IVN27-UX TVS 器件的端口上具有额外的钳位功能。 这是唯一发生故障的端口。 器件中是否发生了变化? 这会导致许多难以通过认证。  此外、如果需要、我还可以在内部发送部分原理图。

提前感谢您的支持!

Errol

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Errol、

    感谢您将此事提请我们注意。 客户从未发现此部件有问题、现在看到了这个部件、这是很奇怪的。 为了回答您的问题、该器件没有任何变化、因此 ESD 性能应保持不变。

    最好通过电子邮件共享原理图、在该电子邮件中、您还能描述测试设置和过程吗?

    此致、