This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD70:可用封装

Guru**** 2917090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/891409/sn65hvd70-available-package

器件型号:SN65HVD70

数据表显示它采用 MSOP-10 3x3mm 封装。 我在10VSSOP 中找到它、引脚间长度为3x5 mm。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    令人困惑的是、它们是相同的封装。  数据表首页上提供的尺寸适用于"封装尺寸"、这意味着不包括引脚长度。  数据表末尾的封装和可订购产品附录提供了详细的机械信息、其中显示了增加的引脚长度~2mm。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是似乎意味着无引线封装。 我订购一些来研究禁用的电流消耗。 这一问题得到了解决,非常感谢。