This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS92LV010A:上拉电阻器

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DS92LV010A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/872958/ds92lv010a-pull-up-resistors

器件型号:DS92LV010A

团队、  

我的客户有以下问题:

RE 引脚上的 DS92LV010ATM 器件内是否有弱上拉/下拉电阻?  

如果引脚5 (RE)保持悬空、则器件的行为可能是什么、或者这种遗漏是否会产生任何重大影响?

引脚3是由引脚5控制的此芯片的输出、当前未连接到电路中的任何部件。  

谢谢、  

Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    数据表中未指定上拉或下拉。  如果 RE (引脚5) 悬空、则引脚3上的结果 未知。  在这个输入条件下、接收器可以启用也可以不启用。  这不会损害 DS92LV010A、只会导致接收器的输出状态未知。

    此致、

    Lee