This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UR241:DS90UR241问题

Guru**** 2910050 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UR124, DS90UR241

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/879794/ds90ur241-ds90ur241-question

器件型号:DS90UR241
主题中讨论的其他器件:DS90UR124

您好-

我使用 DS90UR241和 DS90UR124芯片组来传输宽数据路径。  此数据比'241的时钟速率慢得多、并且与之不同步。  数据表显示了 Din (0..23)输入相对于 TCLK 的建立和保持时间都是最小值4ns。  

在 FPGA 领域、您始终关注同步异步输入以避免亚稳态问题。  这通常是通过两个或更多 D 触发器的级联发送每个异步信号来完成的。  

'241数据表未指示输入结构的外观、因此我无法判断其输入是否已硬化至亚稳态。  我不关心信号是否在时钟周期延迟后采样、这不是问题。  但是、如果我得到一个由亚稳态引起的单个时钟周期额外的 runt 脉冲、我会很关心。  我是否应该关注这一点?  如果需要、我可以先通过一些74x374 DFF 或具有一组同步器的 CPLD 传递数据、但出于空间原因、我更愿意不这样做。

有什么想法?

谢谢、

-Randy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、

    UR241期望数据和时钟同步、并且不会特别注意处理异步数据。   

    数据速率比时钟慢多少。 如果时钟超过数据速率的4倍或以上、只要下游器件能够处理由4倍过采样引起的偏移、您就应该处于清零状态。  

    此致、

    蔡夏利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查利-

    好的、谢谢。

    是的、通常、它慢于采样时钟的4倍。

    -Randy