This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1450:什么是器件间偏移?

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD10, THVD1450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/891427/thvd1450-what-is-the-part-part-skew

器件型号:THVD1450
主题中讨论的其他器件:SN65HVD10

我想通过从 SN65HVD10D 移到 THVD1450DGK 来节省一些空间、但器件偏斜在我的应用中很重要。   SN65HVD10D 数据表将部件间偏移列为最大6ns。   THVD1450DGK 没有匹配的规格。  是否有人知道 THVD1450DGK 的部件偏斜?

谢谢、

Gabe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gabe、

    遗憾的是、大多数 TI RS-485收发器都无法确定此规格的特征。 我假设您对驱动 器的偏斜感兴趣。   根据我可以找到的有限数据、 THVD1450的器件间偏移 可能约为10ns。 如果您像 SN65HVD10 那样将电源限制在3.3V、则偏斜可能被限制在7~8ns。 如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、

    Hao