This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB960-Q1EVM:如何评估 SerDes 串行器摄像头链路性能?

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB960-Q1EVM, ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/901332/ds90ub960-q1evm-how-to-evaluate-the-serdes-serializer-camera-link-performance

器件型号:DS90UB960-Q1EVM

您好、先生、

 我购买了960和953 EVM 套件、并想评估953的性能。

我看到960 ALP 只有两个测试脚本文件夹。

您能否告诉我在哪里可以找到更多脚本来测试链路性能、并通过文档了解其含义?

谢谢。

α

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

     利润分析是否是一个更重要的脚本?

    以及在哪里找到要阅读的脚本及其文档?

    谢谢。

    α

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议在 ALP 中使用利润分析计划(MAP)。  此工具将帮助评估链路并确定最佳链路的最佳 AEQ 设置。  这可以实现更可靠的连接、并可缩短锁定时间。  可在以下网站找到描述该工具及其使用方法 的应用手册:www.ti.com/.../snla301.pdf   

    此致、

    Nick