This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002:调试

Guru**** 1178510 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002, TUSB1002A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/901257/tusb1002-debugging

器件型号:TUSB1002

我们需要从低层面验证我们的设计。  tusb1002安装在板上、带有面向 CPU 模块的连接器(COM-EXPRESS)、以及面向 USB"尾纤"的引脚轨连接器、用于机箱安装。  

这些器件的布线方式为85欧姆差分、也在连接器周围。 不过、我们遇到了问题、想要使用(2端口) VNA 8GHz 来验证端到端、您的问题是、这是一种可行的方法吗?

除了使用昂贵的示波器和 BER 测试仪、最终使用 VNA 之外,您还对调试有什么建议吗?

 tusb1002是否在 USB 位序列上训练其均衡器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    通常是肯定的、但这取决于您使用的模式。 如果要在 TUSB1002处于活动状态时使用 VNA 了解通道频率、可以尝试使用器件的 PCIe 模式。 这会消除 USB 依赖性、但会修复线性度和直流增益。 有关 更多详细信息、请参阅8.3.2详细设计流程。  

    我建议使用 TUSB1002A、因为它具有可用于此目的的基本转接驱动器模式、并且是此器件的更新版本。 这是 USB 应用吗?  

    RXP/N 和 TXP/N 对应采用受控90 Ω 差分阻抗(±15%)进行布线您的布线有何容差?

    您正在寻找哪些关键因素来验证您的系统?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Malik

    它是一个 USB 3.0系统。 必须承认、我们查看了一个参考系统、除了阻抗之外、没有足够注意设计。 阻抗容差低于5%、我们对 PCB 使用 MEGTRON 建立。   

    我们知道 IC 具有不同的模式和设置。 但我们想了解一下 S21、S11和 S22等不同通道/隔栅的坐标会采用哪些模式。

     TUSB1002和 TUSB1002A 有何区别? 我看到它们是引脚兼容的...

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    容差为5%时、85欧姆布线正常。 TUSB1002A 具有改进的 EQ 以及适用于 USB 3.2的最新 USB 状态机。 以及添加的基本转接驱动器模式。   

    您可以看到一个示例、说明仅在 TUSB1002上测量时不同的 EQ、直流增益和线性设置如何更改 SDD21。 TUSB1002将以类似的方式影响您的测量。 例如、较高的 EQ 会改变 S21 (或 SDD21)曲线、从而在较高频率下以 dB 为单位显示的损耗更小。 这对于两个通道是相同的。 在测量回波损耗(S11和 S22)时、唯一会发生的主要变化是启用和禁用 RX 端接。 通常不会在发送器处测量回波损耗。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但状态机不会影响 S21测量值吗?

    了解正确,终端用于检测设置,如何验证是否正确检测到 USB 状态?

    USB3.0/USB3.1/USB 3.2的状态机是否不同?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    简而言之、一旦 TUSB1002主动重新驱动、状态机就不会产生任何影响。 TUSB1002仅具有基本均衡功能、不包含 DFE。 USB 状态机用于处理 LFPS 信令、远端接收器检测、低功耗链路状态的进入和退出等 一旦建立 USB 链路且 TUSB1002检测到实际高速数据 、则应用均衡。 EQ 设置通过配置引脚(非高速数据引脚)上的引脚搭接确定、并在复位或上电复位时进行采样。 这在 USB 状态机启动之前发生。  

    远端终端检测用于检测链路伙伴。 您正在尝试验证什么是"USB 状态"。

    版本之间存在差异、因为每个较新版本都具有增强的功能和注意事项、但它们都向后兼容、因此 TUSB1002 3.1状态机非常适合您的 USB 3.0应用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您现在进行的实际测量。 我们将其置于 PCIe/测试模式。 但既然我们只有两个端口 VNA,那么有没有任何好的方法来测量它呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    仅使用双端口 VNA 可能很难做到这一点。 您必须分别测量每个引脚(EX:TxP -> RXP)、同时使用50欧姆的电阻端接其他引脚。 然后组合 Touchstone 文件、按通道获取整个画面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,这也是我们计划这么做的:-)只是想知道这是否会给我们带来 IC、状态机等的意外行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不是我能想到的。 如果似乎未启用它的 EQ、只需为器件提供上电复位以重新启动所有功能。 如果遇到问题、您可以更新此主题或发布新主题。