This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS92LV18:串行器/解串器电路的时序问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DS92LV18

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/873174/ds92lv18-timing-issue-with-serializer-deserializer-circuit

器件型号:DS92LV18

你(们)好

我在使用 DS92lv18串行器/解串器进行设计时遇到问题。

我将使用此 IC 通过 使用2个识别板的光纤链路制作串行器/解串器。 光纤的每一端各有一个、因此从一个电路板发送的数据将输出到另一个电路板上、反之亦然。

现在、我正在测试以电气方式回送。

 电路本身工作正常、直到我添加光纤链路、然后出现问题。 它看起来像是一个时序问题。

当回路为电气时、它可以正常工作。 在特定输入(18的1)上进入电路板的数据会输出在正确的输出上。

例如、如果在输入3上插入100kHz 方波、我在输出4上测量100kHz。 等等。

当我用光纤链路替换电气链路时。 输入3上的信号也在输出4和5上测量、而不仅仅是在输出3上测量。 我不确定这是什么?

锁定信号稳定、显示有效链路?

我已经为这个问题解决了一段时间、而且想法已经过时。 请帮助。  

谢谢

我已添加了一个 PDF 作为参考设计。

e2e.ti.com/.../diagram-MUX18-_2D00_-181019_2D00_01C.pdf

我曾与 TI 支持部门联系- 2019年12月、案例号为 CS0110106

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    大多数 FO 收发器确实需要一些数据编码来确保最小转换次数、并在0和1逻辑状态之间保持直流平衡。

    您是否尝试过通过 FO 收发器运行同步模式?

    FO 规格如何与您的数据模式保持一致?

    此致、

    Lee