This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK2501:TLK2501

Guru**** 2926360 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK2501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/878925/tlk2501-tlk2501

器件型号:TLK2501

尊敬的 Atul:

是否有适用于 TLK2501的 Verilog 仿真模型?

如果是、您可以向我发送该模型吗?

非常感谢

Majid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Majid、

    我的最接近的模型已附加。

    e2e.ti.com/.../TLK3101_5F00_IBIS_5F00_Model.zip

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lee:

    感谢您的模型。

    这是 IBIS 模型、我正在寻找用于数字仿真的 Verilog 仿真模型。

    您可以向 Atul Patel 先生咨询。

    文件名如下所示:tlk2711_modelsim_12032010.tar

    此致

    Majid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很遗憾、我们没有 Verilog 模型。

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗德里戈、您好!

    通过查看 Atul 先生的这篇文章、可以看出 TI 具有仿真模型:

    请向 Atul Patel 先生询问 mo0del。

    谢谢

    Majid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是阿图尔先生的案文:

    ######################################

    Roberto、

    TLK2711A 的模型是根据父器件模型(TLK2501)开发的、因此 TLK2711A 模型似乎保留 了 TLK2501中使用的一些引脚命名约定。  为 TLK2711A 型号的需要,请改派以下人员:

    PRE = RREF

    TKLSB = TX_ER

    TKMSB = TX_EN

    RKMSB = RX_DV

    RKLSB = RX_ER

     

    谢谢,

     

    Atul Patel

    应用工程师

    Atul Patel

    ##############################################################################################################

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已到达 Atul Patel。 他确认、这些 Verilog 模型文件不幸不再可用、也不再受支持。

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师