This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002:TUSB1002:USB1002AI 和 TUSB212原理图审阅

Guru**** 2782635 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/901224/tusb1002-tusb1002-usb1002ai-and-tusb212-schematic-review

器件型号:TUSB1002
你(们)好 

以下是 tusb1002的配置(EQ =# 01 / VOD =# 11)、NP 表示没有上传、请帮助查看它是否会影响通信、因为现在我们发现主机无法识别 USB 集线器。

 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pei:

    初步审阅后、原理图看起来正常。 可能存在过度 EQ 情况? 前置和后置通道长度是多少? 尝试了哪些设置?