This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1611-SP:金属盖子或盖子是否内部接地?

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: UC1611-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/901086/uc1611-sp-metal-lid-or-lid-is-internally-grounded

器件型号:UC1611-SP

大家好、  

我的客户想知道 UC1611-SP 是否 有金属盖。 如果确实如此、他们需要检查金属盖子是否内部接地、是否提供了用于浮动或浮动的焊盘。  

如果他们有金属盖子,如果盖子内部接地,或者有垫用于将盖子接地,您能提供帮助和帮助吗? 或者您可以在"备注"字段中添加的其他内容?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alpha、

    我正在研究这个问题、以便您了解盖子的电气连接情况。

    我将在本周结束前向您介绍最新信息。

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alpha、

    您能否指定您正在使用的封装?

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!  

    我们使用 的是5962-9053801VPX。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、AH、

    您是指5962-9053801VPA 吗?

    我看不到在线 VPX。

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!  

    正确、让我们使用 VPA 版本。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、AH、

    我可以确认此器件的盖子是浮动的、但不是金属的。

    盖子是陶瓷。

    谢谢、

    Daniel