This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS31:是否有能够支持1.8V 输入电压而不是 SN65LVDS31/3的器件?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-060017, SN65LVDS31, SN65LVDS4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/879028/sn65lvds31-any-devices-that-can-support-1-8v-input-voltage-instead-of-sn65lvds31-3

器件型号:SN65LVDS31
主题中讨论的其他器件:TIDA-060017SN65LVDS4

大家好、

客户对用于 SPI 长电缆通信的 TIDA-060017感兴趣。

在这种情况下、输入电压电平可能为1.8V、因此他们正在寻找 具有 SN65LVDS31/3且可支持1.8V 输入电平的类似器件。

或者是否有任何合适的电平转换器?

此致、

北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Noriyuki-San、

    我们目前没有任何1.8V LVDS 器件、但您可以参考此应用手册、了解如何使用电平转换器支持1.8V: http://www.ti.com/lit/an/snla307/snla307.pdf

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    此致、

    北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Noriyuki-San、

    抱歉、我忘记了我们有一个1.8V LVDS 器件:SN65LVDS4。 不过、它只是一个 LVDS 接收器、我们没有1.8V LVDS 驱动器。

    此致、

    I.K.